This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49352:LM49352故障问题

Guru**** 2406250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/691836/lm49352-lm49352-failure-issue

器件型号:LM49352

我们的客户生产了139套 T-box 产品、LM49352故障率为 5%。  已完成交叉验证。

两个问题是:

工作电流非常大、从50mA 到200mA。 正常电流< 5mA。

2. FCT 音频测试、MIC 输入正弦信号为1KHz、无 EP 端子信号。

造成这种损坏的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工作电流指整个产品的休眠电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shuang、

    如果没有原理图、很难说出可能导致这种情况的原因。 您可以提供一个吗? 我已经向您发送了一个连接请求、以便您可以根据需要在公众视线之外共享它。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shuang、

    感谢您的快速回复! 原理图看起来不错。 我可以看到布局吗?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shuang、

    我知道您已经验证了问题、在制造方面是否做出了任何努力来排除潜在的制造问题? 电路板的 X 射线? 是否对电路板进行回流焊? 等等...

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     X 射线 测试没有问题。   如果它是由 ESD 引起的、那么代码的明显特征是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shuang、您好!

    您能否将其中一个故障电路板发送给我们? 请接受我的连接请求、我们可以讨论详细信息。

    此致、
    -Steve Wilson