This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/689047/tpa3255-tpa3255

器件型号:TPA3255

大家好

在 PBTL 模式中、没有削波的最大输入信号电平是多少?

Sinus 拾取从输入 A 到输入 B

或正弦选择从 GND 到输入 A、GND 到输入 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    峰值间)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OP3您好!

    输出开始削波的输入电平取决于 PVDD 电压和负载。 采用51V 电源和 PBTL 中的2R 负载时、削波开始约为2.55Vrms 差分输入或7.21V 峰间差分。 输出功率约为450W、略低于1% THD+N 功率。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Justin

    如果在同一配置下降低电源电压、削波电平将降低。 这意味着输入端的信号电平也应降低。

    如果我在同一配置中增加负载电阻、 削波电平会增大还是减小?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OP3您好!

    如果您增加负载阻抗、则削波电平与输入保持不变、但输出功率将下降。

    Justin