This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:PCM9211能否解码 Dolby AC-3格式的音频流?

Guru**** 2797565 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/704799/pcm9211-can-pcm9211-decode-the-dolby-ac-3-format-audio-stream

器件型号:PCM9211

你好

PCM9211是否支持光学接口、能够解码杜比 AC-3格式的音频流、并且还符合 IEC-61937标准?

或者是否有任何其他器件可以满足上述条件??

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、
    PCM9211可支持光学接口、DIR 块可解码 S/PDIF 帧并将其转换为 I2S 格式。

    此外、PCM9211可以检测 AC-3 /IEC61937 (非 PCM 检测)。 您能给我们更详细的介绍一下您计划如何在系统中使用 PCM9211、以便更好地了解其可行性。

    此致、
    Ravi