This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:LM48511杂音问题

Guru**** 2430900 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/705913/lm48511-lm48511-pop-noise-issue

器件型号:LM48511

您好!

我正在研究一个音频器件概念、该概念将利用 LM48511音频放大器、并注意到在将评估套件连接到2W 扬声器时会出现噼啪噪声。 当 SD_Boost 引脚设置为 HI 和 Vcc 关闭时、尤其会发生这种情况。 当 SD_Boost 引脚设置为 LO 时、未检测到爆音噪声。 更改 Vin 上的电容器是否有助于抑制噼啪噪声?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    噼啪噪声由不平衡的输入引起。 我想您使用的是单端输入、不是吗?
    有很多因素可以降低噼啪噪声。 可以为我提供原理图吗?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、
    感谢您的参与、我将在简短的时间内向您的工作邮件发送一份原理图副本、以供查看。 谢谢。

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题正由邮件处理。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师