This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TLV320AIC3105:TLV320AIC3105:只在左声道听到录制的信号。

Guru**** 2533150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/702792/rtos-tlv320aic3105-tlv320aic3105-recorded-signals-heard-only-in-left-channel

器件型号:TLV320AIC3105

工具/软件:TI-RTOS

您好、技术团队、

我使用的是 TLV320aic3105编解码器。  使用 UI 界面、Audacity 捕获16kHz wav 文件的信号并回放、但我只能在左耳的电话中听到录制的信号。 右耳的电话没有声音。

那么、能否有任何指导我所需做的事情来倾听这两个方面的声音呢?

提前感谢、

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jayalaxmi

    我很乐意提供帮助! 不过、我确实需要一些更多信息。 您当前的配置是什么?

    您是否正在加载预设? 还是通过软件 GUI 手动配置?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。

    记录期间:
    在"预设配置"中选择了"板载麦克风至数字输出",并在"音频输入/ADC"中的左侧 ADC 上通电,输入增益设置为1dB,PGA 增益设置为24dB。 以上所有配置均在 GUI 中设置。

    播放期间:
    在"预设配置"中、我选择了选项"立体声回放至无功能耳机输出"、在 GUI 中打开 DAC 并尝试从 Audacity 播放录制的 wav 文件。

    如果需要任何信息、请告诉我。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jayalaxmi、

    您能否确认 EVM 上安装了 JMP3和 JMP4?

    此致、
    -Steve Wilson