This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:具有 BD 调制代码确认功能的 TAS5717 BTL 和 PBTL

Guru**** 2514035 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/691373/tas5717-tas5717-btl-and-pbtl-with-bd-modulation-codes-confirmation

器件型号:TAS5717

您好、Sirs、

您是否可以帮助我查看我的针对 BTL 和 PBTL 模式的 TAS5717 BD 调制建议?

BTL (立体声):

------------------------------------------

#启用 PLL

0x1b = 0x00

 

# BD 调制

0x20 = 0x00 89 77 72

0x11 = 0xB8

0x12 = 0x60

0x13 = 0xA0

0x14 = 0x48

 

#音量控制(0dB)

0x07 = 0x00C0

 

使能放大器

0x05 = 0x00

------------------------------------------

 

PBTL (单声道、A+B、C+D):

------------------------------------------

#启用 PLL

0x1b = 0x00

 

# BD 调制

0x20 = 0x00 89 77 72

0x11 = 0xB8

0x12 = 0x60

0x13 = 0xA0

0x14 = 0x48

 

# PBTL

0x19 = 0x3A

0x25 = 0x 01 00 22 45

 

#音量控制(0dB)

0x07 = 0x00C0

 

使能放大器

0x05 = 0x00

------------------------------------------

谢谢、此致、

陈耀恩
2018年5月21日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我认为你上面所说的配置是正确的。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    感谢您的建议。 CFG 在 EVM 上工作。 我通过 为 单声道输出添加混频器来抛光 PBTL 指令:

    ----------------------------------------
    !! 启用 PLL
    X1b 00

    !! BD 调制
    X20 00 89 77 72
    X11 B8.
    x12 60
    X13 a0
    X14 48.

    !! 混频器输出= L+R
    X72 00 80 00 00
    x73 00 80 00 00
    X76 00 80 00 00
    X77 00 80 00 00

    !! PBTL 模式
    X19 3a.
    X25 01 00 22 45

    !! 启用 D 类放大器
    X05 00

    !! 音量控制(增益、0x07=0x00c0=0dB)
    x07 00 c0
    ----------------------------------------

    非常感谢

    陈耀恩
    2018年5月23日