This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:要求查看 PCM5121原理图和布局

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121, PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/706866/pcm5121-asking-for-the-pcm5121-schematic-and-layout-review

器件型号:PCM5121
主题中讨论的其他器件: PCM5142

大家好、

您是否可以帮助查看 PCM5121的原理图和布局?

客户发现输出有异常输出。

这里是原理图和布局文件。

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    我怀疑干扰是由于 I2S 信号损坏造成的。 它以多大的速度运行? 它的地理位置是否靠近高功率或开关信号?

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    在 PCM5121技术规格表中、第11页定义了 SCK 的时序要求、但未定义其他 I2S 信号时序。(BCK、DATA、LRCK)
    您是否有任何解决方案,您是否可以获得有关此问题的信号时序规格和任何注释?
    目前、客户使用 I2S 作为3线模式(BCK、DATA、LRCK、不使用 SCK)(通过 FW 设置)。

    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    请查看 PCM5142的时序表-它是相同的数字前端
    www.ti.com/.../pcm5141.pdf


    谢谢!