This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731M 驱动器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M, TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/691902/tas5731m-tas5731m-driver

器件型号:TAS5731M
主题中讨论的其他器件: TAS5731

您好,我们的客户使用 TAS5731M 来实现智能音频,您能不能帮助在 Rockchip (Andrews)平台上提供 TAS5731 M 驱动程序? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、
    我们不会为用户提供直接驱动器、因为市场上有很多类型的 MCU 器件。 我们建议用户通过 TAS5731M EVM 和 TAS57X1 GDE 软件生成配置文件并调整性能。 用户可以通过此配置文件非常轻松地编写驱动程序。
    此致、
    郑少文