This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX9211:数据表中的典型电路连接问题、图27

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, DIX9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/703687/dix9211-typical-circuit-connection-issue-in-datasheet-figure-27

器件型号:DIX9211
主题中讨论的其他器件:PCM9211

下面显示的0V 和3.3V 是否正确? VCC = 0V?

此外,如果 Vcc 为+3.3V ,则 FILT R1+C5、C6连接到+3.3V 是否有意义

请建议如何为此部件设计电路。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    对于用于配置 FILT 引脚的电路、图27 (典型的 cicruit 连接)中存在错误、对此我们深表歉意、并导致任何混淆。

    至于建议的或准确的电路连接、请参阅 PCM9211 EVM SCH、该 EVM 可通过下面提供的链接获取。 PCM9211和 DIX9211是非常相似的器件、并且滤波器的实现是相同的。 因此、这种情况的电路配置应该相同。 SCH 位于第24页。

    www.ti.com/.../sbau174.pdf

    此致、
    Ravi