This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:故障响应和 OV 恢复

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/702481/tas5411-q1-fault-response-and-recovery-from-ov

器件型号:TAS5411-Q1

您好!

客户询问有关 OV 故障的故障响应和恢复的问题。

 我是否可以确认以下理解是否正确?

 Step1:检测到 OV

Step2:器件指示故障 nFAULT 引脚并在故障寄存器中设置标志。

      MCU 可以通过 I2C 读取来读取故障原因

步骤3:器件启动加载诊断序列

步骤4:加载诊断序列过程后、如果 OV 被移除、器件将自动恢复。

步骤5:如果 OV 被移除、则故障寄存器中的 OV 标志被清除。

 

此致、

Noboo Fujihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家原-圣

    在步骤5中、必须通过读取寄存器来清除寄存器中的故障标志。  读取后、故障将指示、故障引脚将清除。  再次读取 寄存器、不会显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott-San、

    感谢您的回复。

    您能否详细检查随附的故障响应/恢复流程 是否正确?

    此致、

    e2e.ti.com/.../OV-Fault-Response.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家原-圣

    图不正确。  OV 必须恢复、然后才能开始负载诊断。

    我弄错了。  当 OV 事件不再存在时、"Fault Pin"将自动恢复。  故障寄存器中用于 OV 的位将被锁存、直到通过读取寄存器将其清除。  在 OV 事件不再存在之前、负载诊断将不会运行。  如果 OV 是唯一的故障、则 FAULT 引脚将不会被置为有效、并且在器件返回静音或播放模式之前将运行负载诊断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott - San、

    您能否检查所附的 OV 恢复时序图是否正确?

    此致、

    e2e.ti.com/.../OV-Fault-Response2.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福瑞哈拉-圣

    此图是正确的。