This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:公共寻址系统的 AGC

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/691478/tlv320aic3204-agc-for-public-addressing-system

器件型号:TLV320AIC3204

我想在我的公共寻址应用中使用音频编解码器 TLV320AIC3204。 系统中将有麦克风、编解码器、功率放大器和扬声器。

由于麦克风灵敏度、我需要使用编解码器的 AGC 作为编解码器的输入信号振幅可变。 是否可以为我的应用使用 AGC?

此外、我还需要一些数字自适应滤波器来消除声学反馈。 此编解码器中是否有任何配置?

3.我需要将编解码器与任何控制器连接还是可以从外部配置一次?

此致

Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    我认为 AGC 可以有效地用于您的应用。 AGC 有助于在用户移动或更改语音音量时利用麦克风的输入信号电平。 有关 AIC3204 AGC 功能的更多信息、请参阅此应用手册

    AIC3204具有不同的处理选项、称为处理块。 每个处理块具有不同数量的双二阶滤波器、可由用户修改。

    编解码器是从器件、应由主控制器通过 μ I²C 或 SPI 接口进行配置。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    在我的应用中、我没有板载控制器来配置编解码器。

    编解码器是否可以通过外部控制器配置一次。 我是说寄存器是否是非易失性的?

    此致
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    编解码器需要一个器件作为主机控制器来配置器件。 无法将其配置为具有非易失性寄存器、因为每次器件断电时、寄存器都会返回默认状态。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师