This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC835是否已停产

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/704506/has-lmc835-been-discontinued

您好!

这是韩国最大的 koh。

我们想知道 LCM835的废弃器件

如果 是不连续的部件、请推荐给新部件。

  我们希望获得 5频带立体声均衡器。

谢谢、

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我找不到您请求的 LCM835的任何参考。  您是否有有关它的更多信息?  

    您在哪里找到此器件型号?

    您目前是否正在使用它是一种设计?  如果是、请提供您可能拥有的任何技术信息。

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonard

    请检查随附的文件。

    此致

    Max.e2e.ti.com/.../lmc835.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我看到、当器件实际上是 LMC835时、您编写了 LCM835。  感谢您提供数据表。  此器件已使用20多年、不再提供。 较新的设计将使用 DSP 来执行此功能、我已将此查询提交给该产品组。

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在此处查看 :www.ti.com/.../overview.html