This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:VFB 反馈引脚基准电压

Guru**** 2560080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/676421/lm48511-vfb-feedback-pin-reference-voltage

器件型号:LM48511

大家好、

我们得到 VFB 为1.3V。

您能帮助澄清 VFB 的容差吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、

    数据表显示 VFB 通常为1.23V。 您的1.3V 电压与1.23V 电压的差值小于6%。 这是问题吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu Marks、

    您是如何测量反馈引脚的?
    请记住、反馈引脚基准电压是在音频放大器与升压转换器断开连接的情况下测量的(升压转换器为空载)。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提醒。

    是的、我知道

     我们使 VFB=1.3V、那么

    P1 =VFB*(1+25.5k/4.87k)

    我们测量的电压为8.1v、因此我们需要 BU 帮助阐明 VFB 的容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu Marks、

    遗憾的是、我们没有确切的 VFB 容差、由于这是一个旧器件、因此很难找到这种信息。 但我知道反馈电压变化有点大、正如其他客户报告的那样。 他们的报告约为5%。
    请记住、升压转换器的输出取决于反馈网络以及外部网络的精度和内部环路。 您可以使用降低反馈网络组件的容差来获得更低的变化范围。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、

    或者、如果 P1的确切值很重要、您可以通过可变电阻器(微调器)调整 P1。

    Kai