This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSP 中的 AGC 和自适应滤波软件

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/691480/agc-and-adaptive-filtering-software-in-dsp

器件型号:TMS320F28375S
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

1. TMS320F28375S 控制器中是否存在音频信号 AGC 的任何可用代码。

2. TMS320F28375S 控制器中是否存在任何用于自适应滤波的可用代码、如 LMS 或 NLM。

此致

Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkat、

    C2000的主要重点是控制、因此我们为此开发了大部分支持软件。 遗憾的是、TI C2000库中目前没有任何用于 AGC 或自适应滤波的库(尽管有一个基本滤波库)。 相关资源是 C2000Ware、不过您可能已经检查过。

    很抱歉我没有更好的消息。

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../spraal1.pdfHai、

    感谢您的回复。

    我找到了一篇有关 TI AGC 软件实现的论文(随附文档)。 是否有任何基于该白皮书开发的软件? 我想使用 TMS320F28375S 中的软件。

    此致

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    感谢您的附件。  这是 TI 数码相机设备组于2008年编写的白皮书。  通常情况下、白皮书从概念上展示了可以做什么、而不是像应用报告中那样实际做并介绍方法和结果。  因此、看起来不像纸张上提供了任何代码、遗憾的是、作者不再与 TI 合作、因此我无法向他咨询。  再说一次,很抱歉没有得到肯定的答复。

    此致、

    Richard