This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251代码下载

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/705377/tas3251-tas3251-code-download

器件型号:TAS3251

您好,您能帮助检查如何使用 PurePath Console 3软件下载代码、tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    要创建寄存器设置的 c 头文件、您可以转至 TAS3251应用中的"End System Integration (终端系统集成)"逻辑块。 然后选择"Dump current State into a Header File"、然后点击"Next"。 选择 File 作为目标、并将 Format 设置为.h 为了实现最高效率、您可以增加突发以连续写入多个寄存器、这意味着您的代码必须支持读取突发段。 完成选择后、您可以点击转储到文件并选择头文件的保存位置。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin,非常 感谢 您 的帮助,  我们已解决 问题,tks!