This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3121D2:tpa3121d2

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3121D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/690203/tpa3121d2-tpa3121d2

器件型号:TPA3121D2

您好!

请帮助我了解以下两个问题。

  1. 我想了解为 tpa3121d2音频放大器的两个 VCC 引脚推荐470uH 大容量电容器的原因、我们是否应该使用更低的电容、因为我们使用的是24V 控制电源、其容差仅为5%、仅为音频放大器供电。
  2. 我们仅使用左侧扬声器输出、因此我假设 VCC 线路上有一个大容量电容器就足够了、请告知。
  3. 我们已经看到、4W 输出功率下的功耗为0.8W、8W 输出功率下的功耗为0.64W、如果计算错误、请纠正我的问题。  

    电流读数是在负载为8欧姆且音频放大器由24V 电源供电的评估板上测得的值。

     

    TPA3121D2 @ 4W

    TPA3121D2 @ 8W

    输出功率要求(以 W 为单位)输出功率

    4.00

    8.00

    电源电压(以 V 为单位)与

    24.00

    24.00

    电源电流(以 A 为单位)为

    0.20.

    0.36.

    输入功率 PS = Vs*为

    4.80

    8.64

    音频 PD = PS - PoUT 时的功率耗散

    0.80

    0.64

    效率(%)

    83.33.

    92.59.

    TA 以°C 为单位

    85.00

    85.00

    以°C 为单位的 TJ

    127.50.

    127.50.

    Θja (根据数据表结至环境)(单位 为°C/W)

    30.90

    30.90

    Θja (根据数据表的结点到外壳)(单位 为°C/W)

    29.60.

    29.60.

    Θja (根据数据表的结至电路板)(单位 为°C/W)

    9.00

    9.00

    温升(以 °C 为单位)

    23.68

    18.94.

    总结温  (以 °C 为单位)

    108.68

    103.94.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranga、

    PVCC 上的大容量去耦电容器为器件提供低阻抗电压、从而降低电源纹波。 我们通常建议用户使用大于220uF 的电容器进行 PVCC 去耦。 如果仅使用一个通道、 则只能为所用通道使用一个大容量电容器。 但 高频去耦电容器仍需要保留用于未使用的通道。

    有关功耗、请参阅数据表中的图16。 您可以通过曲线 Vcc=24V 计算功率耗散。 我们以 Pout=4W 为例。 根据特性中的数据、24V PVCC 和4 Ω 负载的效率约为0.83。 则功率耗散为4W/0.83*(1-0.83)=0.82W。

    此致、

    郑少文

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ranga、
    如果您对此问题有更多疑问、请随时告知我。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shawn Zheng、

    非常感谢您的响应、您提到未使用的通道需要高频去耦电容器、高频去耦电容器的建议值是多少。 1uf 就足够好了。 请提供建议。

    此致
    Ranga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ranga、
    感谢您的回复。 我们通常为此使用0.1uF 电容器。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn Zheng、

    非常感谢您的建议。 根据我在上一个电子邮件链中分享的分析和测试结果、我将使用数据表中推荐的1W 覆铜、以满足8W 和4欧姆音频放大器输出要求。

    此致
    Ranga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ranga、
    感谢您的反馈、请帮助您解决此问题吗? 当您有新问题时、您可以创建新帖子。 谢谢!
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn Zheng、

    还有一个问题、我想了解输出线路上的串联大容量电容器的要求、数据表的图31显示470uF 已串联到扬声器。 我想知道原因。 谢谢你。

    此致
    Ranga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ranga、
    470uF 电容器用于单端输出模式下的直流块。 扬声器上不应有任何直流信号。
    此致、
    郑少文