This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:相位调整

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/706377/tlv320aic3254-phase-adjustment

器件型号:TLV320AIC3254

大家好、

我们发现 TLV320AIC3254可以进行相位调整、但在 GDE 工具中找不到任何组件、您能指导我做什么?  

如果 GDE 没有组件、您能否分享一个如何计算相位的示例? 谢谢。

BR。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wiky、

    AIC3254上的相位调整是通过配置 第0页:寄存器85来完成的、方法是更改用于计算左右通道输入和输出之间延迟时间的系数。 写入上述寄存器的值 会填充您要突出显示的数据表第2.3.2.3节中的公式。 在 GDE (我认为是 PurePath Studio)上、没有关联的组件、因为该工具用于 miniDSP 编程、相位调整在 miniDSP 之外完成。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您的回复、但我仍对以下问题感到困惑、您能帮您找到答案吗?

    1) 1)公式(7)中延迟(4:0)的含义是什么? 它是否意味着第0页的位4到位0:寄存器85?

    2) 2)公式(7)中 ADC_FS 的值是多少? 它是否等于输入音频信号 fs? 例如、如果音频信号 fs=48kHz、这里的 ADC_FS 是什么?

    3)公式(7)的位置表示法是什么? 它是否应计算为十进制?  

    4) 4) t_pr 表示右通道的延迟时间、t_pl 表示左通道的延迟时间?

    5) 5)如果客户希望将左通道延迟配置为向右大约10度、AOSR=128、滤波器 A、ADC_FS=48K、您可以帮助确认如何配置 第0页:寄存器85?  

    非常感谢。

    BR。

    维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    请参阅以下评论。

    1. 正确、延迟(X:Y)是指第0页的寄存器85。
    2. ADC_FS 是 ADS 使用的采样率、应与音频 FS 相同。
    3. 延迟寄存器(P0_R85)的所有符号都应视为所设置位的十进制表示。
    4. 是的、T_pr 和 T_pl 分别设置为左右延迟时间。
    5. 相位调整应根据前面提到的公式获得的延迟进行计算。 相位应根据输入信号频率进行计算。

    我们将离线继续本次讨论。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师