This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:引脚定义和典型应用上的引脚差异

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/676008/lm48511-pin-difference-on-pin-define-and-typically-application

器件型号:LM48511

您好、先生、

o LM48511的规格、8.2 (page16)上通常有一个应用 、其中显示引脚20为 FB_GND0、PIN21为 FB_GND1、而它不同于 page4上的引脚定义。

您能帮助澄清哪一个是正确的并告知我们吗?

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patric:

    引脚功能表具有正确的分配。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我们是否要将8.2 (page16)上的典型应用修改为正确的引脚定义?

    谢谢、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我将处理这个问题。 请记住、修改可能需要一些时间。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师