This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:音频编解码器和音频功率放大器 TPA3113D2阻抗匹配

Guru**** 2523480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3113D2, TLV320AIC3254-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/703692/tpa3113d2-audio-codec-and-audio-power-amplifier-tpa3113d2-impedance-matching

器件型号:TPA3113D2
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254-Q1

您好!

我们正在使用音频编解码 器 TLV320AIC3254-Q1 、我们需要将两个8欧姆的5W 扬声器连接到该扬声器。 我们选择 具有  两个输出的音频功率放大器 TPA3113D2。

我们对接口有一些顾虑。

音频放大器的输入阻抗是可配置的、其最低值为9 K 欧姆。 在音频编解码器中、LOL 和 LOR 的输出阻抗 为10 K 欧姆、HPL 和 HPR 的最大阻抗为32欧姆。

这两者是否必须匹配? 如果是、我们如何匹配这些阻抗(编解码器的输出与放大器的输入)

此致、

Francy Babu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francy:
    据我所知、HPL/HPR 输出通常用于 AMP 输入。 32欧姆 HPL/HPR 输出电阻适用于典型值和最小值、而不是最大值。 我不是音频编解码器产品的专家、因此我无法很好地回答这个问题。 请帮助您解决此问题、并在"数据转换器->音频转换器"论坛中使用 TLV320AIC3254-Q1创建新帖子?最专业的工程师将为您提供答案。
    此致、
    郑少文