This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:BTL 配置中的输出 EMI 滤波器连接

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/691477/tpa3131d2-output-emi-filter-connection-in-a-btl-configuration

器件型号:TPA3131D2

大家好、

在 BTL 配置中,指令是将(+)端子和 OUTPL 和 OUTNL (-)端子的 OUTPR 和 OUTNR 短接。

EMI 滤波器连接在短路输出和扬声器之间。

(见 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3131d2.pdf 第20页)

另一方面、查看 EVM 原理图、EMI 滤波器连接到放大器输出端、并且仅在扬声器端子处短接。

(请参阅 http://www.ti.com/lit/ug/slou374/slou374.pdf 第4页)

正确/首选的选项是什么? 显然、第一个选项需要更少的组件。

谢谢、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alon、
    很抱歉、我不确定您是选择 BTL 模式还是 PBTL 模式。 在 PBTL 模式(非 BTL 模式)下、将 OUTPR 和 OUTNR 连接到正扬声器端子、将 OUTNL 和 OUTPL 连接到负端子。 数据表第20页中的电路适用于 PBTL 模式(或单声道模式)、而 EVM 用户指南第4页中的电路适用于 BTL 模式。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    抱歉、我的错误...我是指 PBTL 模式。 但我仍然要问:

    两个示例都涉及 PBTL 选项。 左侧显示了 EMI 滤波器前面的跳线、右侧显示了 EMI 滤波器后面输出端的跳线。

    那么、再说一次、PBTL 模式下的最佳选项是什么?

    谢谢!

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!
    我想您的问题是、OUTP 和 OUTN 之间的连接应该在 LC 滤波器之前或之后、我的理解是否正确? TPA3131D2支持预滤波器连接(在器件输出引脚上以及 LC 滤波器之前连接 OUTP 和 OUTN)。 这样、只需要一个 LC 滤波器、而另一个 LC 滤波器则可节省 BOM 成本。 但您也可以在 LC 滤波器之后连接 OUTP 和 OUTN、如正确的滤波器(EVM 设计)。 我们的 EVM 需要支持 BTL 模式和 PBTL 模式、因此它使用后置滤波器设计。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    感谢您的快速响应...
    "我们的 EVM 需要同时支持 BTL 模式和 PBTL 模式"-我假设这是将跳线放置在输出端子上的原因、只是想确保... )
    再次感谢
    NIR