This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在搜索 XLR ADC

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2902C, PCM2903C, PCM2906C, PCM2912A, PGA2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/705043/searching-for-xlr-adc

主题中讨论的其他器件:PCM2902CPCM2903CPCM2906CPCM2912APGA2500

大家好、

请帮助您为 XLR ADC 建议正确的解决方案。

客户还请求通过 VR 旋钮控制 ADC 输入音量。

是否有适用于此应用的参考设计?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    添加方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    一个重要的问题是他们是否需要 UAC 2.0合规性。 我们有一些 USB2.0兼容 USB 编解码器、但它们都仅是 UAC1.0。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的威尔逊:

    感谢您的支持。

    UAC1.0正常。 您能否给出合适的 ADC 使用建议?

    我们希望同时调节 XLR 麦克风和6.5mm 麦克风输入音量、然后将其中一个切换至 USB 输出。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    您可以查看以下器件:

    PCM2902C
    PCM2903C
    PCM2906C

    这些器件都不是完美的选择、但每个器件中有2个 ADC。

    PCM2912a 的单输入集成了 PGA、但这显然不适合您。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的威尔逊:

    非常感谢您的建议。

    现在我们调查 PCM2906C、有一些设计问题需要您的帮助。

    1. XLR 信号为正负,但参考电路 MIC IN 为 R/L 那么 P 连接到 R、N 连接到 L、对吧?

    2. VR 音量控制应置于 OP 之前或之后?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您不必使用与 EVM 相同的电路。 EVM 没有 XLR 连接器、老实说、唯一的 ADC EVM 是 PCM4xxx 器件。 专为专业音频应用而设计。

    您将需要获取差分信号并将其转换为单端信号。 运算放大器显然是一个很好的选择、在音量控制方面、有许多选项、您可以执行无源操作、也可以考虑激活操作。 由你决定。

    查看用于数字控制麦克风放大器的 PGA2500。

    此致、
    -Steve Wilson