This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:如果在播放蜂鸣音时发出寄存器命令、会发生什么情况?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/691471/tlv320aic3100-what-happens-if-the-register-command-is-issued-while-playing-beep-sound

器件型号:TLV320AIC3100

您好、支持团队、

我对 TLV320AIC3100有一些疑问。

1.在播放哔声时,如果发出与哔声无关的寄存器设置命令,是否会影响哔声的回放?
(例如,播放中途停止,声音中断,声音响起等)
还是完全没有问题?

2.播放哔声时,如果发出与哔声有关的寄存器设置命令,会发生什么情况?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana-San、

    这取决于要更改的寄存器、很显然、更改 DAC FS/到 PLL 或 NDAC/MDAC 分频器肯定会对蜂鸣声产生影响、 其他明显的相互作用是关闭 HP 放大器或 D 类放大器或使其静音。 但是、例如、如果您在 ADC 侧进行了一些更改、则不应影响蜂鸣音。

    2.播放哔声时,不应更改哔声发生器的寄存器。 最佳情况是、您将得到可闻干扰。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wilson-San、

    感谢您的指导。
    我明白了。
    它几乎与我所期望的一样。
    我已经确认了、以防万一。

    此致、
    M. Tachibana