This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:Q1器件、TA 问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/691616/tlv320aic3254-q1-part-ta-question

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件:PCM1864-Q1

您好、专家、

为什么 AIC3254Q1无法达到-45~105或125度? 但 PCM1864Q1可以满足这一要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    AIC3254-Q1是一款汽车器件、与 PCM1864-Q1具有不同的特性和注意事项。 在 AEC-Q100认证中、根据支持的工作温度范围、为器件提供了不同的温度等级。

    AIC3254-Q1是一款温度等级3器件、这意味着工作温度可从-40°C 升至85°C、而 PCM1864-Q1经认证为1级器件、可在-40°C 至125°C 的温度范围内运行。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师