This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M::最大输出电压

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M, TPA3112D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/691095/tas5760m-max-output-voltage

器件型号:TAS5760M
主题中讨论的其他器件: TPA3112D1

输出看起来是什么样的? 我可以在每条线路上使用单向 TVS、还是需要使用双向 TVS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hattie、

    TAS5760M 具有一个集成数字削波器。 为什么要向输出添加 TVS?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ESD/浪涌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hattie、

    大多数音频功率放大器已包含保护二极管、可在输出突然关闭时保护输出晶体管免受 Voil 线圈的电感反冲所导致的损坏。 该二极管存在于从输出到电源轨的输出晶体管上。 TPA3112D1在数据表中显示了它们:

    这些二极管通常也会吸收 ESD 和浪涌。 过压直接分流到 PVDD 引脚、并将大去耦电容连接到 PVDD 引脚或 PGND 引脚。 因此、可以吸收大量电荷而不会造成损坏。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hattie、

    由于 TAS5760M 的输出引脚具有 ESD 自保护功能、因此我的客户很少需要向输出添加 TVSS。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    数据表仅显示 HBM 和 CDM 电平、而不是具有较高电压/电流放电事件的 IEC 61000。  

    您是否知道音频 IO 是否已通过 IEC 61000测试以及它们的额定电平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、您好、我在 Andy 之前没收到您的回复。 您知道这些二极管的功率处理能力是多少吗? 正如我向 Andy 提到的、数据表中的 ESD 额定值低于我们想要的值。 但我假设 DS 中给出的值适用于所有引脚、而不是听起来具有较高额定值的音频 IO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hattie、

    数据表中的 ESD 额定值仅允许在运输或组装过程中安全处理芯片。 因此、不能保证芯片能够承受直接8kV ESD 到 CE 测试中使用的数字输入或数字输出之一的影响。

    我没有关于输出 MOSFET 漏极源极路径上内置保护二极管额定值的数据。 但这些二极管通常非常快(开通时间)、必须能够承受音圈的电感冲击。 因此、它们应该能够将 ESD 安全分流到分流器。 老实说、我从未见过功率放大器芯片在输出中添加了外部 TVS、从而使芯片能够承受 ESD ...

    Kai