This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789-Q1:TAS5421QPWP &放大器;PCM1789TPW

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1789-Q1, TLV320ADC3101, PCM1789

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/706229/pcm1789-q1-tas5421qpwp-pcm1789tpw

器件型号:PCM1789-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3101PCM1789

你(们)好

我们在设计中使用此 DAC 器  件所有数字信号均从处理器驱动到 DAC、DAC 连接到 PA TAS5421QPWP。 通常、我们在 DAC 中分离 AND 和 Dgnd  

如果需要、我们应该将 DGND 连接到数字 GND、但在数据表中、 两者都连接到公共 AGND 我能否将该 DGND 引脚连接到数字 GND、因为如果模拟音频输出连接到 TAS5421QPWP、则 VDD 连接到数字电源、应使用该接地  

这是我们的电流原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们修改原理图、AGND 和 DGND 都将通过电感分离、以便我们在 GND 之间保持分离、同时还将建立返回路径、请确认  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、AGXIN、

    您更新的原理图对我来说似乎可以了。 我认为这是 DGND 和 AGND 的良好隔离。 请注意、隔离接地是强制您将设计分离为模拟域和数字域的好方法、但元件放置仍然至关重要。 如果 PCB 上的空间有限、并且无法在地理位置上分离模拟和数字组件、则最好采用单一的统一接地。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    使用时、麦克风和扬声器信号应遵循的阻抗是多少

    1) PCM1789-Q1:TAS5421QPWP

    2) TLV320ADC3101

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AGXIN、

    直流耦合接地路径的 PCM1789最小阻抗为15k Ω。

    我不太确定 MIC 的阻抗、但我认为它实际上取决于 MIC、而不是 ADC。

    谢谢!

    Paul