This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:器件再次出现问题、使用 PBTL 模式且数据表中的输入不清晰。

Guru**** 2401605 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/689851/tas6424l-q1-problem-with-part-again-using-pbtl-mode-and-inputs-not-clear-from-datasheet

器件型号:TAS6424L-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1803

您好!

好的、我使用 PCM1803具有良好的时序输入、并且超出了这个问题。  此源没有"时序错误"。

但是、放大器。 芯片变热、切换过热错误位、并在一分钟后关闭。

我可以从数据表中获得配置:"图:82"。  我使用 I2S 波形中的 L/R 通道进行驱动

PCM1803编解码器中的代码。   我将 SDIN1和 SDIN2连接在一起、因为我只有单声道源。  我有

PCM1803 L/R 的输入端也连接在一起、因为我只需使用产品发出1KHz 警告音。

我正在通电、但在输出端没有看到正弦波。  放大器。 而不是负载电阻器。  我能想象的一切

占空比为50%、因此不会向负载输送功率。

我发现"表13"中的位与 PBTL 输入和"将其反相"有关。  没有文档打开

除轻微提及外、其他部分。  TAS6424Q1EVM 和 Pulse 软件具有

位 mroe、因为它表示似乎为输入1和3或2和4选择的单个位。  我有它0、因此1和3是输入。

但是、将两个 SDIN 连接在一起时、3与1实际上是相同的、因为 I2S 只是 L/R 流。

不清楚的是、驱动图中的电路需要什么检查。 82?  根本没有详细说明。

我希望您不会告诉我、我需要两个 I2S 源来获得一个1-3输入通道

而不是在典型 L/R 配置中使用一个 I2S 进行馈送。  放置足够的逻辑将是一个巨大的浪费

进行两个馈送、从而分离通道2并使其在 SDIN2上成为通道3。

如何使用尽可能少的器件完成此操作、以获得:left=channel 1=SDIN1和

right=通道2=SDIN2。  这是为什么我没有听到任何声音?  正在变热?

我简直不敢相信您会这样设计 IC。  汽车立体声设计人员应该怎么做

当它们只需要 L/R 作为1/2时、会出现通道1和3?  在 PBTL 模式下、IC 就是这样

立体声放大器。 对于 L/R、为什么会对应用设计施加如此严格的限制?

我希望在 PBTL-1和 PBTL-2上驱动一个 I2S 作为 L/R (64位)可以正常工作

同样的声音、它与通道1相同(I2S 帧的左侧部分)、对吧?

也许我读错了、不清楚 IC 在正确驱动时的工作原理是什么?

请告知我如何克服下一个障碍并继续。

此致、

Marc Yaxley

MySoftworks 公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    跟进。 在研究了其他器件的数据表和工作表后、我发现一些模拟部分是数字部分、PBTL 模式有两个 P 端子
    通道1和2已连接且1和2的 M 端子已连接。 图82显示了通过两个通道连接到通道1 M 的通道1 P
    电感器、这将是直接短路(以及其他3个通道)。 因此、电感器中会吸收一组功率、但不会吸收任何功率
    扬声器上的音频噪声。 对吧? 图:82不正确? 这可能会给我带来成本高昂的 PCB 布局人员! 浪费了5、000美元。
    除非您在 IC 中执行一些神奇操作、否则当它被告知处于 PBTL 模式时... 但这意味着您以某种方式更改 M 侧
    P、这意味着更改 MOSFET 将输出拉至...的电源轨(PVDD 或 GND)。 我怀疑,我认为这是错误。。
    (此外、我在数据表中注意到、在不同的位置还有其他几个错误、因此图82可能是一个大错误。)
    DAM、我想、如果是这种情况、我可以手动对输出进行再接线以使其正常工作、并且还可以在平均时间内进行第二个 PCB 板布局。
    此致、
    Marc Y.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    SDIN1输出连接到通道1和2、SDIN2输出连接到通道3和4。  您可能希望一次只检查一个输入模拟。  左侧将进入 SDIN1的通道1、而 SDIN2的通道3等

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Marc、PBTL 连接位于 LC 滤波器之后、因此如果您已经有 BTL PCB、则可以在输出端重新布置它。 无法在内部重新路由 PBTL 连接。
    图安最好的酒店
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设 Tuan 有这么多。 我要问的是、如果我对 SDIN1和 SDIN2运行相同的 I2S、然后对通道1和3运行相同的 I2S
    都在获取相同的数据、好的、我的信号无论如何都是单声道。 I2S 数据流中的正确通道将不使用
    在本例中。 这对放大器而言是否合适?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望得到这个问题的答案。 是否有人如图所示配置并使用 PBTL? 它是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当然、我的原理图与图 82.在 LC 滤波器之后、如图所示。 我仍然想知道通道1 P 和 M
    短接在一起、通道2 P 和 M 短接在一起、负载介于这两个"短路"之间。 我明白这一点
    通道输出是桥的一半、因此我想通过将 MODE 位置为 PBTL 来设置器件知道仅使用的一侧
    MOSFET 根据给定通道上拉或下拉。 我只能看到过热警告和关断、不能
    负载发出声音。 我还会看到我的电源达到5安培或更多安培。 在所有通道上对高于 bb0的卷执行该操作。 可以
    是否在 PBTL 模式下将所有4个卷设置为相同? 同样、数据表中缺少有关使用此模式的任何实际文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、确定了它。 请您阅读我之前说过和写过的内容、因为您应该已经在 TI 了解了这一点吗?

    您的数据手册原理图错误!!!! 我重新连接了 PBTL 模式、使 ch1P 和 ch2p 运行到
    电感器一起连接到负载、通过电感器连接到负载的 ch1M 和 CH2M 现在得到双瓦数
    负载上的电流。 通道3和4也是如此。 然后、您通过连接在一起的电感器来展示 ch1P 和 ch1M
    以及 CH2P 和 CH2M 通过连接到负载的电感器。 这是桥上的一个死胡同!!
    我信任您的配置、因为这是有关如何设置 PBTL 模式和数据表错误的唯一文档
    成本为5、000美元的电路板布局和原型构建。 希望我可以从 TI 恢复这一状态、因为我将购买多个器件
    放大器芯片的数量。 (有关错误原理图、请参阅图82。) 我在中注意到了这一点
    在设计阶段、但考虑在 I2C 寄存器中设置 PBTL 模式 TI 必须在 IC 中执行一些神奇的操作来实现 LET
    在该模式下配置网桥的示例... 谁会知道? TI 以前发布的数据表非常好
    详细介绍了其器件的输出驱动电路、这似乎已经消失了、或者我本来可以进行评估
    TI 正在做的事情、并看到出现了错误、所有这些都使用了文档。

    只是看起来并不公平、我知道错误会蔓延、但您的支持人员对此根本没有帮助、建议更多或
    减少"虚拟"建议。 我不得不自己解决这个问题。 80年代伟大的 TI 工程师到底发生了什么?
    如果该人员知道并理解 IC、他们就会快速解决这个问题、甚至知道其他人
    由于数据表错误、必须重复相同的错误、但仍未更正。 中存在其他错误
    工作表也是如此。 所以我开始怀疑有一个文档错误,它的信息是什么。 我手头上有这个。

    请注意、使用与 PBTL SDIN2中相同的信号(到的通道3输入)来驱动 SDIN1和 SDIN2似乎是可以的
    放大器。) 似乎对我的应用来说很好、因为我要制作一个 MaONO 放大器。 器件。 再说一次、我得到了一个胡说的答案
    我自己已经知道的支持人员。 我对几个问题都没有得到任何答案
    我已发布。 如果那个人真的是一名 TI 工程师(比如80年代的工程师)、他们就会非常有用、可以帮助他们降低设计成本
    错误和文档错误、因为他们似乎知道正在销售的产品。 客户感到羞耻
    以解决文档中的严重问题。 考虑到该器件本身还可以、并且工作方式为 spec 编辑 别客气
    经过一个设计周期、发现由于该文档错误、电路板布局成本为5、000美元以及导致 PC 电路板报废
    积累起来、投入1万美元的人力和时间来解决这一切。

    在我写 IC 的时候、我本来想 IC 会发很多热量、进入热关断状态、但就这样
    没有声音输出、它吸出了一定要有一些直接短路的电流
    在设计中所处的位置。 我说过、我们直接使用了数据表中建议的应用原理图。 这一点
    帖子似乎是聋哑人或知识渊博的耳朵、或者根本没有清晰地阅读?

    希望此帖子能帮助可能在中设计此器件的人。 尽快修复该数据表、

    此致、
    Marc Y.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    这也是您最喜欢的 TI 工程师。  感谢您坦率的评论。  正如我最喜欢的哲学家比利·乔尔所写的那样,“你也许对,我可能疯了……”

    是的、我们有一些客户根据数据表使用 PBTL 模式、并且它可以正常工作。

    需要注意的是(1)将器件置于待机状态、(2)对寄存器00位 D4和/或 D5进行写入以将通道置于 PBTL 模式。  数据表中的语句对(1)和(2)进行了说明。  但我想在这里明确说明。

    希望这个回答及时、您还没有使 PCB 旋转。

    图安最好的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tuan、

    第10.1.2段并未真正传达如何连接两个通道输出。  它更详细地说明了这一点

    I2C 设置寄存器、这是几周前我提出的初始问题的一部分。  我已经设置了全部四个

    要"播放"的频道(0x00)。  我有时会在通道的一个桥臂上获得"直流负载误差"、这可能是由于未输入

    所有这些都处于"待机"状态、等待几毫秒、然后设置新状态、我可以对其进行测试/调整。

    我正在附加一个图形文件、说明如何连接部件(仅显示通道3&4、1&1将是相同的)。

    我用黄色的颜色在左边显示了数据手册的建议、右边的是我的重新连接

    与数据表连接一样、可为我提供声音且不会过热的通道。

    由于数据表中描述的内容有限、人们可能想知道在 PBTL 模式下的器件是否使用了支路

    对于这样的通道、即使4m (减号)表示负号、当4P 时它实际上会上拉、通道的两个桥臂也会上拉

    4为4P (正)、并并行执行该工作。  另一个通道3将执行相同的操作、它的两个输出都是相同的

    将是 M 或 P、由驱动的电桥方向决定。  

    这是关键、PWM 驱动器如何驱动通道输出 MOSFET?  I2C 寄存器被设置为时

    PBTL 我刚刚计算出该器件将重新路由 PWM 驱动信号、从而使所示的原理图用于 PBTL。

    这对工程师来说并不清楚、也不容易混淆、信息也不够。 以真正了解模式

    以及根据寄存器设置在器件中为我们执行的操作。

    因此、我的原理图更改可能只是取消了我在 I2C 寄存器中未正确完成的操作

    设置。  我有 EVM 套件和软件、并将其用作模型来查看 PBTL 在选择时的作用

    我没有将输出连接到负载、只是观察了针对该模式完成的软件设置。

    如果我可以通过寄存器更改来挽救原始 PCB、好极了。  我今天将进一步讨论这方面的内容。

    没有真正的方法可以知道该器件是否设置为正确的 PBTL、因为这主要是设置寄存器、然后设置

    查看与 BTL 中相同的状态位。  "通道状态报告寄存器"是否会看到

    9.1.13节、读取所有0x00以显示所有4个通道正在播放或两个桥臂会显示某些内容

    不同、因为它们在芯片中以某种方式反相、以根据需要生成输出?

    这很难解释我的想法是什么、所以我要尽力。  多年前 TI 和其他人就喜欢它了

    发表了有关器件内部的更多信息、尤其是输出驱动 FET 和驱动器电路

    像我一样、我们可以自己弄清楚大多数事情。  我意识到这些器件现在变得很复杂

    这些图表将是一张巨大的图形、大多数情况下不需要使用这些部件。

    希望这有助于了解我所在的背景以及 TI 的意图可能需要做的事情

    该部件在 PBTL 模式下正常工作。

    此致、

    Marc Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我已经阅读了有关"待机"的数据表、但我还没有切换此行。 我只需使用 POR 器件来设置模式。 但是我
    已经多次执行固件编辑/编译/刷新/运行周期、并且未关闭或将每个固件拉低待机功耗
    初始化。 这可能会导致我在初始调试会话启动后看到的一些差异。 我将添加要提取的代码
    待机低电平、等待几 ms、然后加载 I2C 器件(我看到在待机低电平期间无法使用 I2C)。 我假设这是意图
    以使用待机功能、从而转到器件允许设置 PBTL 模式的位置。 我想这就是你指出的。
    谢谢、
    Marc Y.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我已经阅读了有关"待机"的数据表、但我还没有切换此行。 我只需使用 POR 器件来设置模式。 但是我
    已经多次执行固件编辑/编译/刷新/运行周期、并且未关闭或将每个固件拉低待机功耗
    初始化。 这可能会导致我在初始调试会话启动后看到的一些差异。 我将添加要提取的代码
    待机低电平、等待几 ms、然后加载 I2C 器件(我看到在待机低电平期间无法使用 I2C)。 我假设这是意图
    以使用待机功能、从而转到器件允许设置 PBTL 模式的位置。 我想这就是你指出的。
    谢谢、
    Marc Y.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图安

    忙碌的一天,不能解决这个问题 发送10.1.2部分指出"器件必须处于待机模式才能执行命令
    效果"。 现在、如果您看一下"表5:运行模式"、它表示在待机模式下、I2S 和 I2C "已停止"、我将其转至
    意味着器件中的 I2C 未运行、因此在释放待机模式之前无法接受命令?

    如果是这种情况、我能否释放(拉高)待机输入、然后使用 PBTL 设置(reg:0x00=0xc0)初始化器件???

    通过说"...channels 必须具有相同的状态..."、这是否意味着将两个通道都设置为播放(频道1和2播放)?

    此外、现在我将待机输入从低电平脉冲回高电平、等待100mS、然后执行完整的 I2C 寄存器初始化。

    当我从待机状态开始等待、或者在执行此操作之前等待多长时间、我看不到任何时序要求
    如果使用该方法、则将其作为脉冲。 如果我使用寄存器0x00、D7中的"复位器件"位、情况是否相同?
    如果我执行了该复位方法、器件准备好接受 I2C 设置命令多长时间?

    如果 TI 提供了一个处理器件和的简单源代码库、那么肯定是一个很好的解决方案
    所有这些都是我们的详细信息、对于像这个这样的相当技术部分、我们的人所知的有限。

    你说什么?

    谢谢、
    Marc Y.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Taun、
    我的差。 在最终使所有 Ducks 保持一致并使器件真正进入 PBTL 模式后、它确实会作为数据表工作
    原理图显示了连接。 我没有从待机状态进入 PBTL、没有可靠性。 我现在保持待机低电平并执行
    完全 I2C 初始化。 所有寄存器的值。 然后将待机线路拉至高电平、由于我的原因、它确实再次发现直流短路
    如附件中所示、更改原理图。 然后、我取消了我的更改、并恢复了原始 PCB 和低电平、然后
    看广告上的广告。 因此、我的板是可以的、我所需要做的就是找到一个符合规格的更好的 CPU。 I2S 进行驱动
    放大器。 或继续使用 PCM1803来实现 I2S。
    现在、我可以根据规格轻松地将功率从器件中拉出。 并以高功率级别从其运行。
    我已使用电池的预期输入电流达到功率目标。 关闭并运行、很抱歉我的
    当我到达隔离墙的另一侧时、我感到沮丧。
    "如果我知道我现在知道的情况、就不会有问题了"、与往常一样、学习曲线现在变得越来越困难
    如此复杂的集成器件。
    谢谢、
    Marc Yaxley
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    我的朋友在那里没有问题;我很高兴所有事情都得到了解决。  我这么做已经有很长时间了、现在还在学习。  我确实听到了你们所经历的沮丧。  如果有任何帮助、请随时咨询。

    图安最好的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marc、新的数据表将很快发布。 新版本应该具有正确的 I2C 操作、在待机状态下有效。 您可以在器件处于待机状态时向器件写入 I2C 命令。 图安最好的酒店