This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580:最大输出负载电容

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: RC4580, TINA-TI, OPA627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/706741/rc4580-maximum-output-load-capacitance

器件型号:RC4580
Thread 中讨论的其他器件: TINA-TIOPA627

您好!

您能告诉我 RC4580电压跟随器配置的最大输出负载电容吗?
例如:~100pF,不带串行电阻器

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sadanori、

    很难说、因为数据表中没有足够的相位稳定性分析信息、也没有 TINA-TI 仿真文件。 但是、与类似的运算放大器相比、我会说不超过100...200pF。

    RC4580不用于驱动高容性负载。 这是一款音频运算放大器、专为可轻松添加输出串联电阻以隔离任何电容负载的应用而设计。 10R 中的偶数电阻可显著帮助防止不稳定性。 也可以使用 OPA627数据表图32中所示的相位超前补偿方法。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    感谢您的快速回复。

    我明白了。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您对此提供的帮助。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师