This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:当绕过内部数字滤波器时、如何区分 L 和 R 通道?

Guru**** 2420380 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1792A, PCM1794A, PCM1794, DSD1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/702249/pcm1794a-when-bypass-the-internal-digital-filter-how-to-ditinguish-the-l-and-r-channel

器件型号:PCM1794A
主题中讨论的其他部件:PCM1792APCM1794DSD1794A

 你(们)好  

   我想绕过1794内部滤波器、在查看数据表后、我有两个问题:

1:如何区分 I2S 总线上的 L 和 R 通道,lrclk 被 WDCK 信号取代,但 WDCK 只定义一个通道数据。

2:当  ××外部滤波器时,数据表给出:时钟(WDCK)一词必须在所需采样频率 f S 为8 μ s 或4 μ s 时运行

  那么 ,使用外部滤波器时支持的最大采样率是多少?  (我们知道、使用内部滤波器时、1757的最大 FS 为192kHz)。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁好、

    PCM1794A 仅支持单声道模式、因此您仅提供一个通道的数据值。 PCM1792A (具有软件控制功能)可支持 LDATA/RDATA 模式。

    我认为 WDCK 行是一个拼写错误、它们是指 SCK! WDCK 将为 FS、但为了使内部过采样正常工作、必须提供 SCLK。 最大 SCK 频率约为76MHz (最小脉冲为13ns)。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul  

      我得到了它、所以我将使用内部滤波器、 使用两个 pcm1794芯片的成本很高。 顺便说一下, 我发现 dsd1794可能是一个更好的选择,它可以完美地处理 DSD,或者我必须将使用 FPGA 的 DSD 更改为使用 PCM1794的 PCM,这可能需要使用大规模 FPGA。

     是否可以帮助检查以下问题?:

      1 DSD1794 CAN 处理 DSD64 DSD128 dsd256 ?

      2数据表中有一条注释: 使用 SCK 的噪声抑制。 此函数 通过使用快速 i2c 模式使 dsd1794在某些 SCK 频率下无法工作。 虽然我对此感到困惑, 但我不明白此函数的用途是什么?  如果我想使用所有 SCK frequncy,我是否应该只使用 standerd i2c 总线?  

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁好、

    DSD1794A 支持 DSD64。
    2.我想如果你想使用快速模式、你将受到 SCK 范围的限制、标准模式对所有 SCK 频率都是安全的

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

     非常感谢!