This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:PPC 工具#39;s windows 10支持

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/676429/tas5751m-ppc-tool-s-windows-10-support

器件型号:TAS5751M

尊敬的 Sirs:

我的客户询问我们如何支持  PPC 工具的 Windows 10。

他使用了 TAS5751MEVM。

它无法与 Windows 10 PC 配合使用。

它适用于 Windows 7。

您是否知道 Windows 10支持是否正常?

如果有问题、何时可以提供支持?

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasebe-San、
    您是否在线安装软件或复制安装文件并在本地安装? 我们建议采用第一种方法。 我们知道有些用户以第二种方式在 Win10上安装该软件、但该软件无法正常工作。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw-San、您好!

    感谢您的回复。
    我将向他解释你的意见。
    如果方法2中出现问题,是否应在卸载后重新安装?

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasebe-San、
    是的、您可以尝试在卸载后在线重新安装软件。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw-San、您好!

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致、
    哈塞伯