This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731M 中 Z 斜升功能

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/706278/tas5731m-tas5731m-mid-z-ramp-function

器件型号:TAS5731M

你好

我需要使用中 Z 斜升功能、如果使用它、我想知道会有什么影响。
我使用 BTL 2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    为什么要在 BTL 模式下使用中阻斜升? 它仅针对 SE 或2.1模式进行了优化、以提高噼啪噪声性能。 因此、请勿在 BTL 模式下启用此功能。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Shawn

    我们遇到了一个问题、即低音扬声器位于非常靠近 TAS5731M 的输出滤波器的位置。
    加电时、TAS5731M 错误寄存器0x02 -> 02似乎具有过流保护
    无音频
    如果我设置0x05以启用中 Z 斜坡、则此问题已解决。
    这就是我需要启用中 Z 斜升的原因
    与噼啪声无关
    我们无法更改板载任何电容器。
    我们希望更新固件以解决此问题

    如果在 BTL 上使用 Mid-z 斜坡有任何问题或问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    感谢您的解释。 是否可能是在设置输出共模电压期间电感器饱和引起的? 您是否尝试使用更高饱和电流的电感器? 您使用的 PVCC 是多少? 如果高于18V、请确保寄存器0x10设置为值0x07。 您是否将您的 SCH 与我们的 EVM 设计进行了比较并发现了潜在问题? www.ti.com/.../slou331a.pdf
    基本上、在支付期间、中阻斜坡不应在 BTL 模式下导致性能问题、但它不是建议的工作模式、因此我们未完全验证此模式、也不确定可靠性/稳定性。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Shawz

    需要进一步阐明中 Z 斜升启用
    它有意应用于2.1
    对于2.1配置、OUT A 和 OUT B 为 SE 连接。
    OUT C 和 OUT D 是 BTL 连接。
    中阻斜升是否仅影响 OUT_A 和 OUT_B? 它不影响 OUT_C 和 OUT_D、不是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、七、
    中阻斜升仅用于避免 SE 模式下的噼啪噪声、因为如您所知、对于 SE 输出模式、噼啪噪声可能是一个问题。 我认为中阻斜坡不会影响 BTL 模式下的音频性能、但不确定可靠性、因为这不是典型的应用、我们没有相应的验证数据。
    此致、
    郑少文