This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:TLV320AIC3120的多麦克风输入

Guru**** 2521300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/700188/tlv320aic3120-multiple-mic-input-for-tlv320aic3120

器件型号:TLV320AIC3120

为什么 TLV320AIC3120中提供三个 MIC 输入? 在方框图中 、一个 MIC 连接到比较器的负输入、用于馈入 PGA 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    我看不到您正在讨论的这个比较器。  有可选增益/输入阻抗块、 混频器和 PGA。

    输入是灵活的。

    通过将 MIC1LM 连接到 PGA 的负输入、Mic1LP 和 Mic1LM 可用作单路差动输入。

    2.所有三个输入可同时用作单端输入。 在这种情况下、VCOM 应连接到 PGA 的负极端子。

    3. MIC1LP、Mic 1RP 可以绕过 ADC 并与输出混合、而 Mic 1LM 可用作单端输入。  

    很明显、这些上存在差异、但这些是我们看到使用的3个输入的3种主要方式。  

    此致、  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我已使用 MIC1Rp 作为输入、而不使用 MIC1LP 和 MIC1RM。VCOM 已编程为 PGA 的负输入。

    没关系吗? 我编程了编解码器寄存器、用于选择我使用的编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、

    还可以!

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve

    我使用两个麦克风、其中一个麦克风永久连接到 MIC1RP 输入、而 MIC1LP 输入用于基于插孔的耳机 MIC。 当我 读取第0页上的寄存器0x2E 以进行耳机插入移除检测时。 这给了我错误的指示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    您能告诉我您是如何连接 VOL/HED_DET 引脚的吗?

    是否已在寄存器67 (0x43)中开启检测?

    此致、
    -Steve Wilson