This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106-Q1:是否支持麦克风规格?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/674143/tlv320aic3106-q1-is-it-support-the-mic-spec

器件型号:TLV320AIC3106-Q1

大家好、

我是否可以再次检查 TLV320AIC3106-Q1是否支持如下所示的麦克风?

或其他任何需要关注的问题?

http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group3/a0/ff/55/8a/d5/f9/41/10/DM00343163/files/DM00343163.pdf/jcr:content/translations/en.DM00343163.pdf

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、
    此 ST 部件的数据表没有提供很多信息。 此麦克风的输出范围是多少? AIC3106输入为2V pk 差分输入。 因此、如果此麦克风的输出超过2Vpk、则必须衰减输入信号。 AIC3106的输入衰减高达12dB、但请记住、绝对最大模拟输入为 AVDD+0.3V。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve 您好:

    美好的一天!

    我必须 检查灵敏度值,如下所示, 电压电平小于1伏。

    感谢您的提醒和建议

    谢谢

    霍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    您能帮 Haier 解决这个问题吗?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Haier、

    您能否具体告诉我您的问题和顾虑是什么?

    此致、
    Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve:



    美好的一天!

    我已经得到了我想要的答案,所以目前 AIC3106没有问题。

    感谢您的回复和提醒。



    此致

    霍尔