This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731MEVM&GUI 的2.1通道模式

Guru**** 2536950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/705024/tas5731m-2-1ch-mode-for-tas5731mevm-gui

器件型号:TAS5731M
主题中讨论的其他器件:TAS5731

尊敬的 Sirs:

我对 TAS5731MEVM&GUI 的2.1通道模式有一些疑问。

我使用的 EVM 和 GUI 如下所示。

1.MC57xxPSIA 修订版 A

TAS5731EVM

TAS57x1 GDE

然后、我要对低音炮使用 BQ4a 和亚音量组件。

所以我尝试更改了各种寄存器、但它没有反映在输出中。

它也在下面 E2E 的 cfg 文件中进行设置。

我想独立控制每个通道。
那么、请告诉我如何设置它。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasebe-San、
    I2C r/w 运行是否正常? 请确保在 Windows 系统中将环境变量更改为0x34。 请参阅本文档。 www.ti.com/.../slaa484.pdf
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw-San、您好!

    I2C r/w 运行是否正常?
    ⇒工作正常。
    请确保在 Windows 系统中将环境变量更改为0x34。
    ⇒我已确认"0x34"

    然后我考虑大约2.1通道的工艺流程。
    所以我做了。
    但是,在运行此 ProcessFlow 时,需要预先执行一些操作。
    打开 ProcessFlow 后,
    1.将系统保护程序中的模式更改为2.1
    2.检查 ProcessFlow 中的“关机”和“主卷静音”
    3.将 MainVolume 压榨至最小值
    4.将 TAS 5731 EVM 的 SE 输出端子保持未连接状态

    如果不做这些工作,就不起作用。

    如果您对这些内容有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasebe-San、
    感谢您的更新。 当器件初始化为2.1模式时、BQ4a 会为 subwoffer 通道添加低通滤波器。 您可以在尝试对其进行任何调优时将其设置为全通模式。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    感谢你的答复。

    我能够在2.1通道模式下创建 ProcessFlow。
    您是否理解上一个问题的答案?
    请让我再次了解以下问题。

    然后我考虑大约2.1通道的工艺流程。
    所以我做了。
    但是,在运行此 ProcessFlow 时,需要预先执行一些操作。
    打开 ProcessFlow 后,
    1.将系统保护程序中的模式更改为2.1
    2.检查 ProcessFlow 中的“关机”和“主卷静音”
    3.将 MainVolume 压榨至最小值
    4.将 TAS 5731 EVM 的 SE 输出端子保持未连接状态

    如果不做这些工作,就不起作用。

    您对此内容有什么了解吗?

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasebe-San、
    您是否意味着您已经使其正常工作? 我在您的过程中找不到任何问题。
    BES 此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw-San、您好!

    感谢你的答复。

    在使用 EVM 进行实验时、我发现了以下4项。
    但是、我在任何地方都找不到这些设置的文档。
    如果您有这些文档、请告诉我。

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasebe-San、
    我申请的是不良文档。 据我所知、我们没有介绍这一点的文档。 非常抱歉!
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw-San、您好!

    感谢你的答复。
    我还有一个问题。
    我的客户询问了在 TAS5731M 的默认设置下子通道的输出。
    设置条件如下、
    1. pfw⇒默认值
    ):2.0⇒2.1(系统保护
    3.运行
    请参见子通道输出
    查看子通道的输出、fc = 100Hz 的 LPF 似乎被包含
    但 EQ 4A 处于 ALLPASS 状态。
    默认设置为 fc = 100Hz 吗?
    请告诉我为什么 fc = 100Hz。

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw-San、您好!

    我已检查默认设置。
    则 EQ4a 的数据并非全部传递数据。
    因此、我认为 fc = 100Hz 的数据是预先放置的、这样在启动时可以立即获得2.1通道的输出。
    是这样吗?

    此致、
    Y. Hasebe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasebe-San、
    如上所述、GDE 在低音炮通道的 EQ 中配置了 LPF。 请尝试在 BQ4a 中设置所有通过、然后单击"应用"。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw-San、您好!

    我了解 GDE 控制和寄存器设置。
    我只是想确认默认设置不是 ALLPASS。

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasebe-SASN、
    感谢您的更新。 您的理解是正确的。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw-San、您好!

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致、
    哈塞伯