This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:音频编解码器和音频功率放大器 TPA3113D2阻抗匹配

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254-Q1, TPA3113D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/703689/tlv320aic3254-audio-codec-and-audio-power-amplifier-tpa3113d2-impedance-matching

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件: TPA3113D2

您好!

我们正在使用音频编解码 器 TLV320AIC3254-Q1 、我们需要将两个8欧姆的5W 扬声器连接到该扬声器。 我们选择 具有 两个输出的音频功率放大器 TPA3113D2。

我们对接口有一些顾虑。

音频放大器的输入阻抗是可配置的、其最低值为9 K 欧姆。 在音频编解码器中、LOL 和 LOR 的输出阻抗 为10 K 欧姆、HPL 和 HPR 的最大阻抗为32欧姆。

这两者是否必须匹配? 如果是、我们如何匹配这些阻抗(编解码器的输出与放大器的输入)

此致、

Francy Babu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Francy、

    AIC3254的输出阻抗规格实际上与 TPA3113D2的输入阻抗相匹配。 编解码器的线路输出支持10K 的典型阻抗、但能够驱动600 Ω 的最小阻抗。 耳机驱动器功能更强大、可为耳机应用驱动16欧姆的最小负载、但作为线路驱动器、这些输出能够毫无问题地驱动放大器的9KΩ Ω 阻抗。   

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师