This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1:在提供3V 电源电压时、可为 TPA200D1提供的最大输入信号电压是多少。

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/676390/tpa2005d1-what-is-the-maximum-input-signal-voltage-that-can-be-given-to-tpa200d1-when-giving-3v-supply-voltage

器件型号:TPA2005D1

您好!

如果我为 TPA2005D1提供3V 的电源电压(我在单端模式下使用它)、那么可以为 TPA2005D1提供的最大信号电压是多少。 如果我们提供足够好的线路电平、或者我们可以提供高达3Vpp 的电压。

此致、

餐前小吃  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    您需要安装两个额外的输入电阻器、如数据表的图43所示。 如果没有这些电阻器、放大器就不完整。 这些额外的电阻器决定了芯片的增益以及需要的输入信号电平。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据数据表、建议使用150K 电阻器以获得2的增益。 我正在使用这个。
    现在、可以为放大器提供的最大输入信号电平是多少。 计算方法是什么、或者它取决于提供给放大器的电源电压。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    数据表的图41显示8R 的最大输出功率为0.4W。 这意味着输出电压为2.5Vp。 假设增益为2、则输入电压为1.25Vp、以实现8R 的最大输出功率。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    只需确认一下、
    我为 TPA2005D1提供的电源电压:3V
    扬声器阻抗:8 Ω
    对于增益为2的情况、根据图41、输出功率为0.4W。

    到目前为止还不错、但您是如何得到数字2.5Vp 和1.25Vp 的。

    根据我的设计要求、如何计算可提供给 TPA2005D1的最大输入电压。
    设计:
    输入电压:3V
    扬声器阻抗:8 Ω(功率500mW)
    通过使用150k 欧姆电阻器将放大器的增益设置为2。

    应如何应用的最大电压输入。 如何开始?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tapas

    我使用了公式

    P =(Ueff)^2/R

    向上= Ueff x SQRT (2)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    重申一下。
    我可以看到这是一个通用功率公式 P = V*I、或者 P =(V)^2 / R;

    为什么您将电压(V)称为 UREF? 什么是 UREF 的完整形式。

    因此、V = SQRT (.4*8)=> 1.788 * SQRT (2)=> 2.52V
    因此、增益为2时的最大输入电压应为= 1.26V、约为1.25V。

    谢谢 Kai、我希望这是您的意思。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    是的、这就是我计算它的方式!

    抱歉、"UREF"是输入错误。 我指的是"ueff"。 我已经更正了。 :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    感谢您的澄清。 这将有助于其他客户在将来澄清这类问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师