This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:LM4871功耗比较

Guru**** 2846250 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/691369/lm4871-lm4871-power-comsumption

器件型号:LM4871

您好!

 我的设计中使用的是 LM4871音频放大器。 我不 知道这会消耗多少功率。 设计需要  使用 LM4871的 PCB 布线功耗。 请告诉我 LM4871的总功耗。

谢谢、此致

Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandeep、

    θJA 的最大功耗为 PDMAX =(TJMAX–TA)/μ W、必须低于绝对最大额定值中给出的数字。 对于 LM4871、TJMAX = 150°C 有关不同封装的 μ θJA、请参阅应用信息部分或绝对最大额定值部分。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师