This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:TLV320DAC3101查询:(a)无滤波器解决方案(b)功耗(c)耳机感应

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/703203/tlv320dac3101-tlv320dac3101-queries-a-filter-less-solution-b-power-consumption-c-headphone-sense

器件型号:TLV320DAC3101

您好!

我们计划在 其中一个解决方案中使用 TLV320DAC3101。 我对该器件有以下查询。

(1)我们是否可以考虑    D 类的 TLV320DAC3101无滤波器解决方案、即 D 类放大器的输出端不需要 LC 滤波器? 数据表未明确提及这一点、但 第17页提供的参考设计表明了这一点。

(2) 在 TLV320DAC3101中,我们是否还需要耳机放大器输出端的直流阻断电容器?
 
(3) TLV320DAC3101 需要1.8V (DVDD)、3.3V (HPVDD、IOVDD、AVDD)和5V (SPRVDD、SPLVDD)。 数据表未提及1.8V 和3.3V 线路上的功耗(mA 负载)。 我们可以从何处获取这些详细信息。
 
(4)我们拥有 使用   I2S 和 I2C 线路与 TLV320DAC3101连接的微控制器。 对于   I2S 和 I2C、微控制器是主控制器、TLV320DAC3101是从控制器。 微控制器由 3.3V 电源轨供电。
由于 IOVDD 至 TLV320DAC3101 是3.3V、我们假设我们在这里很好、不需要任何电压转换。  DVDD (1.8V)与 IO 接口电压电平(3.3V)有关。
 
(5) 1.29W@5.5V 的额定功率是否为每通道8欧姆负载?    
 
(6) 我可以从数据表中看到耳机检测是可行的、但我得出结论 、扬声 器到耳机的切换需要通过电源控制(I2C)完成、而不是自动切换、如果我错了、请纠正我的问题。  
 
(7) 假设我们使用3.5mm 公头转公头立体声音频辅助电缆、一端连接到器件中、另一端打开、在这种情况下、耳机检测机制将不起作用。 要使其工作,必须连接公头转公头立体声电缆的两端,对吧?

此致、
Khodidas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Khodidas、

    下面我将对您的问题进行评论:
    该器件无需 LC 滤波器即可运行。 但是、如果 EMI 是一个问题、则应考虑使用 LC 滤波器。
    2.是的、耳机输出需要直流阻断电容器。 输出以1/2 Vs 为基准、因此输出信号上存在直流偏置。
    以下应用手册可用作参考。
    4、正确、IOVDD 是接口电源、因此如果主机连接到同一电位、则无需进行电压转换。
    5、是的、这是每通道的。
    6.正确。 输出切换必须由寄存器控制执行、没有自动更改功能。
    7.头戴式耳机检测的工作方式与器件数据表第5.5.5节中的说明相同。 检测基于转盆电压、因此如果未连接电缆且无法更改基准电压、检测将不会检测到变化。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivan、

    感谢您的评论。

    1.我无法从数据表中找到 D 类级的开关频率。 请提供您的意见。
    2.好的
    请提供您希望我参考的备注链接或 PDF。
    4.好的
    5.好的
    6.好的
    7.好的

    我还有一个问题、在下面提到的同一器件上。

    "
    我的理解是、扬声器音频放大器的输出级是 D 类放大器、它包含 MOS 开关。

    如果我们提供+5V (SPRVDD、SPLVDD)作为音频放大器 D 类级的电源、则其输出级应包含在0V (低)至+5V (高)之间切换的波形、并且其占空比根据输入模拟(音频)信号的瞬时振幅而定。

    这意味着即使输入音频信号振幅较低,我们也将在放大器的扬声器驱动器级获得+5V 和0V 开关 PWM 波形。

    如果我计划在放大器 D 类输出和扬声器之间使用音频开关、则该音频开关在其 NO/NC/COM 引脚上始终将+5V 视为最大输入。

    如果我的理解有误、请改正。
    "


    此致、
    Khodidas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍迪达斯

    1、D 类的典型开关频率为300kHz、最小值/最大值为250/350kHz。
    3.似乎我忘记复制链接 :www.ti.com/.../slaa468b.pdf

    你是对的。 D 类放大器的输出始终在0或电源电压(SPxVDD)下进行开关。 因此最大瞬时电压为5V (电源电压)。 如果使用滤波器、则输出幅值将变为信号波形。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivan、

    感谢您的回答。

    此致、
    Khodidas