This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:TAS5760 PVCC 单调性问题

Guru**** 2405225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/690501/tas5760m-question-of-tas5760-pvcc-monotonicity

器件型号:TAS5760M

您好、Sirs、

如果 TAS5760 19V PVCC 加电单调性问题(加电期间的3个步骤、8V->14V->19V)、我们是否有任何技术或功能问题?



放大




谢谢、此致、

陈耀恩
2018年5月17日   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    如果您遵循数据表中建议的启动过程、我就不会看到任何问题。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    这似乎不是正常的用例。 我必须咨询设计团队、然后再联系您。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    如果您的客户可以遵循 TAS5760M 数据表中建议的启动过程、我们不会发现任何大问题。

    Andy