This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:是否可以为此发布 CAD 数据

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/675952/tas5825mevm-would-it-be-possible-to-release-the-cad-data-for-this

器件型号:TAS5825MEVM

大家好、团队!
是否可以发布此 TAS8525EVM 的 CAD 数据? 与您提供的其他 EVM 一样。

IE。 Altium 文件。 PrjPCB、PCBdoc、SCHdoc、平常...等等...

说实话、这会大大加快我们的开发速度。
非常感谢。
此致、
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    Andy 或 Alix 很快就会回来。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    据我所知、我们不会在 TI.com 中发布 EVM 的设计文件。 我们提供的是 EVM 用户指南中原理图和布局的 pdf 版本。

    如果您确实需要设计文件、我建议您联系 TI FAE 或销售人员。 我们将与他们合作、找出满足您需求的最佳方式。 谢谢。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、好的、没问题、我将尝试找到一种联系 FAE 并获取设计数据的方法。 实际上、在 Altium 中重新设计它可能会更快。

    此外、在重新检查 TI 网站时... 我注意到、CAD 设计数据通常会发布、仅供参考设计下载。 对于 EVM、我昨天检查了一些 EVM、发现 CAS 数据不在线提供。

    此致、
    David