This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3123D2:上电时器件过热

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/699617/tpa3123d2-part-overheats-at-power-on

器件型号:TPA3123D2

您好!

我们公司已将此放大器用于总器件体积至少为100K 的三种产品。

最近、我们针对放大器故障获得了一些回报。

在我们的工厂进行进一步检查后、我们发现放大器在上电周期后会变热、而不会有任何音频通过器件。

它似乎处于某种不稳定状态、在没有音频的情况下会额外消耗2瓦的热量。

当用冷冻喷雾冷却时、它会恢复并正常工作、直到它达到正常环境温度、然后再次循环通电。

任何线索都有助于找出原因。 附件是原理图的音频部分。

e2e.ti.com/.../TI_5F00_TPA3123D2_5F00_in-CD_5F00_Design.pdf

谢谢、Eric Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您能告诉我问题板的故障率是多少? 如果更换问题板上的 AMP 设备, 问题是否仍然存在?  请尝试进行以下实验吗? 断开编解码器、 编解码器和 AMP、然后将 AMP 输入 电容器(C99、C42)的左端连接 到 GND。 查看热问题是否仍然存在。 尝试将静音设置为高电平或将 SDZ 设置为低电平、 是否仍然存在热问题? 当问题发生时、请在  LC 滤波器(L8、L9)中的电感器前后测量 PWM 波形、 看看是否正常。  另请检查 电路板以查看是否存在焊接问题或 组件故障。

    查看您的 SCH 后、我发现 AMP 左侧和右侧输出端均没有470uF 电容器(GND 连接器上没有)。 然后、扬声器上有 PVCC/2电压、AMP 上没有输入信号。 请参阅数据表中的图31、 这是一种典型应用。

    此致、

    郑少文          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaun、
    到目前为止、只有大约10-20次故障、但我们想了解发生了什么。
    我将对收到的下一个 RMA 单元运行您建议的实验。
    我们将470uF 电容放置在接地侧、以便用户可以选择在 BTL (单声道)或 SE (立体声)模式下运行设备。
    我知道这与您的电路不同、但电容器仍然只允许交流通过。 我不认为使用1/2PVCC 应该是一个问题。 当没有连接扬声器时、我们会看到过热。 大多数客户根据我们的操作手册以 BTL 模式运行装置。
    最近、我更换了 C103/C115和 C266/C267、尽管它们似乎没有损坏、但仍然能够修复这些装置。 并使用额定电压较高(25至50V)的电容器。 更换 TPA3123似乎并不是一个具有不同结果的全面修复。
    我将在可能的情况下向您提供所请求的实验的最新信息。
    谢谢、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    感谢您的更新。 如果器件在 BTL 模式下使用、则无需470uF 电容器。 但是、如果在单端模式下使用、则需要在输出走线上使用电容器。 根据您的经验、AMP 器件似乎没有问题。 可能是组件故障或焊接问题。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我尝试了您之前提到的有关两个新 RMA 故障的建议实验。

    '断开编解码器、 编解码器和 AMP、然后将 AMP 输入 电容器(C99、C42)的左端连接 到 GND。'

    放大器 U6的发热仍然相同-很热

    "尝试将静音设置为高电平或将 SDZ 设置为低电平、 是否仍然存在热问题?"

    静音功能没有变化、但关断引脚会关闭放大器并使其冷却。 当我启用和禁用 SD 时、加热就会开始。

    '当问题发生时、请在  LC 滤波器(L8、L9)中的电感器前后测量 PWM 波形'

    在我看来、PWM 波形与正常工作的电路板一样。

    "另请检查 电路板、以查看是否存在焊接问题或 组件故障。"

    在这些故障上未发现明显的不良焊接。

    我发现220nF 电容器 C25和 C36在 BTL 模式下运行时似乎出现故障。 然后、我们将其替换为680nF。 但是、除了替换这两个电容器之外、我们似乎还需要替换 C266/C267和 C103/C115。 更改这6个电容器似乎会使放大器正常运行。

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    感谢您的更新、我很高兴您能使其正常工作。 电容器组件是否可能发生故障? 在 SCH 中、C103/C115使用1uF 电容器、C2267/C25/C36使用0.22uF 电容器。 我认为应该可以。 另请确保电感器 L8/L9正常。
    此致。
    郑少文