This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:出厂测试需要 TAS5825基本模式代码

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/690951/tas5825m-need-tas5825-basic-mode-code-for-factory-test

器件型号:TAS5825M

您好、Sirs、

您是否会将具有48kHz BCLK 冷启动的 TAS5825基本模式(旁路模式)代码作为 TAS5766的应用手册653 P20进行管理?

谢谢、此致、

陈耀恩
2018年5月18日
e2e.ti.com/.../tas5766_5F00_basic_5F00_mode.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    让我看看可以与您共享哪些基本配置。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    下面是一个我经常用于测试 TAS5825MEVM 的脚本。  

    #唤醒器件 A
    w 98 00 00
    宽98 7f 00
    W 98 03 03

    #唤醒器件 B
    宽9A 00 00
    宽9A 7f 00
    W 9A 03 03

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢。 我们的旁路代码能否自动检测输入时钟速率? 您是否可以帮助我们添加电压增益以调整旁路模式下的输出电平?

    陈耀恩
    2018年5月21日