This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:AVDD_ADC 连接至 AVDD

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/676094/tlv320aic3107-avdd_adc-connection-to-avdd

器件型号:TLV320AIC3107

您好!

为什么 AVDD_ADC 未从外部连接到 AVDD??? 它显示仅连接到1µF Ω 和0.1µF Ω 电容器。  

我是否遗漏了什么????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darsheen、

    是的、您应该从外部连接 AVDD_ADC。 数据表图未显示该连接、但如果您查看 EVM 原理图、我们会将其外部连接。 我会将其添加到我的数据表更新列表中。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Steve。