This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204 DAC 滤波器

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/676077/tlv320aic3204-tlv320aic3204-dac-filter

器件型号:TLV320AIC3204

尊敬的所有人:

使用 AIC3204开发 products.problems 时遇到了一些问题、如下所示:

我们 从其数据表的 DAC 部分了解到:AIC3204的固定处理块 可让用户选择使用的信号处理量、使用的信号处理类型以及应用的内插滤波器。

 我的信号中有许多混合信号(8kHz 16KHz 24kHz)、我想过滤除8kHz 之外的其他信号、我不知道哪个处理块应该选择! 你能给我一些建议吗?

非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!

    内插滤波器在设计时考虑了特定的采样率。
    内插滤波器 A 在设计时考虑了48kHz 采样率、通带为0-20kHz
    内插滤波器 B 在设计时考虑了96kHz 采样率、通带大约为0-40kHz
    内插滤波器 C 的设计考虑了196khz 采样率和0-80khz 的平坦通带。

    参考指南中介绍了不同的处理块、如果您需要立体声或单声道处理以及需要 DRC 等其他功能、您可能会根据采样率进行选择。

    如果您要滤除高于8kHz 的音频、您将使用双二阶滤波器。

    我希望这能为您提供一些指导、但我知道这些处理块起初可能看起来有点令人生畏、因此请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、
    -Steve Wilson