This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733L:使用 TAS5733L 音频放大器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L, TAS5731M, TAS5760L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/690990/tas5733l-tas5733l-audio-amp-use

器件型号:TAS5733L
主题中讨论的其他器件: TAS5731MTAS5760L

您好、TI 人

我的客户使用具有一个10W 8 Ω 扬声器输出(立体声输入和单声道输出)的12V VSYS (PVDD)。

他们发现了许多器件、TAS5733L 似乎可以使用。

我想问、您是否有一些器件备受推荐、因为我之前没有使用 TAS5733L。

它们不需要在 amd 中执行音频处理器、只需使输出为单声道即可。

谢谢!

BR

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    因此、您需要一个数字输入 D 类放大器支持
    PBTL 模式
    2.不需要数字处理
    在8 Ω 负载和12V PVDD 下输出10W
    我的理解是否正确? 我们有很多器件可以做到这一点:TAS5731M、TAS75711、TAS5760L... 前两个设计可以绕过数字处理。
    此致、
    郑少文