This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:如何将 PurePath 母板直接连接到客户电路板#39

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS5754MDCAEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/701840/tas5756m-how-to-connect-the-purepath-mother-board-to-customer-s-board-directly

器件型号:TAS5756M
主题中讨论的其他器件: TAS5754MDCAEVM

大家好、TI PAL

我想  直接微调电路板上的 TAS5756M、并将 PurePath 主板(J3)连接到目标板的 I2C 总线。

按如下方式选择目标:

PC2显示一些警告信息,如下所示:

PurePath 主板与目标客户板之间的连接是否成功?

配置配置文件是否正确?

请给我们一些建议、

非常感谢。

Yangkun

2018年6月22日11:19:49

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您基本上可以忽略此警告。 只需单击按钮"Connect as TAS5754M-56MDCAEVM"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Andy

    我听从您的建议、但 PPC2控制台的转储寄存器功能不可用、这意味着主板和目标板之间的 I2C 通信失败?
    P.S.示波器可以捕获 I2C 波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照以下幻灯片在 PPC2中生成头文件/cfg 文件。

    e2e.ti.com/.../How-to-Generate-a-Header-File-in-PPC2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    更多问题,请帮助

    这是我的,PPC2主板的 I2C 总线直接通过线缆连接到目标板。  

    您对此用例有何指导原则?  

    我遵循您提供的材料,有一些不同的材料;

    首先、如何获取车削文件(.xml)、 自行生成?  如果没有、您能给我们一个样片吗?

    第2步、第1.3步。 图标与此不同、它是一个警告图标。 我无法停止混合流。

    下面的图片由我自己拍摄:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    我们尝试使用主板通过 i2c 直接控制目标 TAS5756板、并尝试读取 I2C 地址0x99~0x9f、没有 ACK 信号。

    在我们的设计中、我们将 PIN20 (ADR1)和 PIN26 (ADR0)下拉至 GND、TAS5756m 的 i2c 地址为0x98/0x99。  

    我们认为 i2c 通信失败,对吧?  

    您能给我们一些建议吗?我们的原理图和布局设计遵循了 TI 的应用,首先需要确定一些要点吗?

    顺便说一下、如果我们将 I2S 信号提供给 TAS5756m 电路板、放大器现在就可以工作了。 我们认为 TAS5756m 可以正常工作,但我们不知道 i2c 通信为什么会失败。

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PPCMB (PurePath 控制台母板)将在启动 PPC2时检测所连接 TAS5756MDACEVM 的 FW ID。 您的硬件连接绝对不是我们推荐的,很可能会导致 PC2出现故障。

    您需要使用 PPCMB 和 TAS5756MDACEVM 创建调优文件。 调优完成后、使用相同的硬件生成头文件。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Andy

    FW ID 已写入 TAS5756M 芯片中、但在我们的设计中、tas5756m 还没有 FW ID、我的理解是对的?

    头文件中集成了 FW ID、我们不需要再次写入 FW ID?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否  FW ID 存储在 TAS5754MDCAEVM 的 EEPROM 中。   TAS5754MDCAEVM 必须安装在 PPCMB 上、以使 PPC2正常工作。

    我建议大家使用 TAS5754MDCEVM 和 PPCMB 进行调优。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我们将获得 TAS5756MDCEVM 并重试