This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251EVM 尺寸

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/705253/tpa3251-tpa3251evm-dimensions

器件型号:TPA3251

您好!

TPA3251EVM 用户指南显示了长度和宽度(126mm? x 170mm)、您能提供高度吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    电路板高度是一个位目标。  对于电路板高度(仅电路板和支架)、其厚度为27mm。  板上最高的组件、其64mm。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太完美了。 谢谢 Robert。