This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:通电时耳机发出噼啪声问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/690337/tlv320aic3204-headphone-pop-sound-issue-when-power-apply

器件型号:TLV320AIC3204

你(们)好

  当我们同时向 LDOIN (LDO_SEL 与 VDD 连接)和 VDD 施加输入电压时、CC85XX 耳机 EVK 上可能会出现噼啪声问题。

 AIC3204的通电/断电序列是否有任何通知?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jimmy、

    LDOIN 和 VDD 连接在一起,所以我希望它们一起供电,在加电期间,您会听到噼啪声,这是很奇怪的,因为耳机输出默认情况下应处于关闭状态。 通常、建议将器件保持在复位状态、直到所有电源均保持稳定、以确保器件的块返回到默认状态。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的命令。 我们尝试保持复位状态、直到所有电源都稳定、但仍然发出噼啪声。
    弹出声音似乎是由 AVDD 应用引起的、甚至在默认状态下保持3204。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jimmy、

    这是意料之外的、因为默认情况下耳机驱动器处于关闭状态。 您是否对 AVDD 引脚施加外部电压?CC85XX 耳机 EVK 提供与 LDOIN 的连接、LDOIN 实际上设置为在 LDO_SEL 连接到 VDD 时启用器件的内部 LDO。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师