This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:TAS5711 EVM 在 PBTL 模式下的频率响应问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/704765/tas5711-tas5711-evm-frequency-response-question-on-pbtl-mode

器件型号:TAS5711

你好

 我们是否有 TAS5711 EVM 频率响应报告、如随附的文件中有关 PBTL 模式的相对电平/ RMS 电平和 THD 比测试报告。 要求为4 Ω 扬声器和40 W 输出。

另一个问题是、我们使用了 TAS5711 EVM PBTL 模式输出功率为35W。 但更改为 BTL 模式也会获得35W 输出。  请问这是否正常? 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ、

    让我检查一下这个、然后返回给您。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ、

    您能告诉我您使用的输入类型吗?

    您在 GUI 中是否有任何 BQ 设置?

    您在 PBTL 和 BTL 模式之间更改了哪些硬件和软件设置?

    在 BTL 模式下、您不应获得35W 的功率。

    BTL 和 PBTL 测试中的扬声器电阻均为4欧姆吗?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam。

    Good Day~感谢您的回复。 请参阅以下内容。 感谢您的帮助~

    您能告诉我您使用的输入类型吗? 答:1k Hz 正弦波。

    您在 GUI 中是否有任何 BQ 设置? 答:不

    您在 PBTL 和 BTL 模式之间更改了哪些硬件和软件设置?

    A:0x07设置为30,BTL 设置为如下。

    0x07设置为30、PBTL 仅设置为下面。

    BTL 和 PBTL 测试中的扬声器电阻均为4欧姆吗?

    答:是的。 是  用于 BTL 和 PBTL 模式的4 Ω 扬声器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、
    只要 PVDD 足够高、能够使输出未削波、则4OHM /40W 时的 THD 约为0.2%。
    凭借相同的输入能力、BTL 可以在一个通道上输出与 PBTL 类似的输出功率。 例如,如果 PBTL 模式下的输出功率为10W,则 BTL 模式下具有相同输入信号的输出功率约为2*10W。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shawn
    感谢您的回复。
    您是否有有关 PBTL 模式下相对电平/ RMS 电平和 THD 比测试的 TAS5711 EVM 频率响应报告。 要求为4 Ω 扬声器和40 W 输出。 谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    请参阅 TAS5711数据表中的图33。 您可以在40W 输出功率下读取 THD 值。 请注意、您电路板的热性能必须非常好 才能支持 高输出功率。

    此致、

    郑少文