This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:PCM1794A 的过采样数字滤波器问题

Guru**** 2515970 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/690940/pcm1794a-oversampling-digital-filte-questions-for-pcm1794a

器件型号:PCM1794A

大家好、

客户有两个问题需要验证、如下所示:

问题1. 数据表显示了"8×过采样数字滤波器"。  

例如、如果输入信号频率为48K 或192k、则 为 PCM1794A 的采样频率  

8×48K 或8*192k。 这种理解是否正确?

问题2. 对于 SCK 和 BCK、客户只将 SCK 的抖动保持在较低的水平、而不考虑 BCK 的抖动。

这种理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    问题1. 您的理解是正确的。

    问题2. SCLK 上的低抖动比 BCK 更重要。

    谢谢!
    Paul