This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:使用差分输入级实现后置滤波器反馈

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1795, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/702964/tpa3255-implementing-post-filter-feedback-with-differential-input-stage

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件:PCM1795OPA1632

尊敬的 TI 专家:

在我的设计中、我直接从 PCM1795 DA 转换器驱动 TAS3255。 我的 D/A 输出低通滤波器使用 OPA1632全差分放大器:

我还想在这个设计中直接实现 PFFB、而无需在低通部分和 TPS3255输入之间使用额外的缓冲器/加法放大器。 您能告诉我如何调整/计算组件吗? 低通滤波器级中的组件值直接取自 PCM1795数据表。 我可以简单地调整 PFFB 组件和 R138/R139/R158/R159吗? 或者我需要重新设计我的低阻抗低通滤波器级?

感谢您的支持、Tomasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomasz、

    PFFB 的最大问题是保持放大器稳定、因此我认为输入电路的唯一问题/变化可能是截止频率、以管理任何高频不稳定性。 我没有任何确切的值、需要在工作台上测试电路。 放大器的最坏情况是开路负载高频情况。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的回复。 我分析了位 PFFB 应用手册任何试图理解该概念的情况:

    我知道、重要参数是反馈因数和闭环增益的正确变化。 我是否可以仅为 R138 / R139 / R158 / R159使用2k7电阻器-这是数据表中的值;)它是否也适用于我的应用?

    运算放大器输入级的主要功能是什么? 10K/10k 建议使用具有有限带宽的单位增益缓冲器-可能是出于稳定性原因... R_IN 电阻器应该对输入运算放大器级有任何影响、对吧? 最重要的是保持 R_in 和 R_fb 电阻器的正确比率、以保持低反馈因数并设置正确的闭环增益...

    应用手册中的值是进行实验室测量时计算得出的还是估算出的、以及优化过的?

    谢谢、Tomasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomasz、

    我相信您可以将2k7用于串联输入电阻器以及差分电阻器、尽管我不确定差分电阻器将对 PFFB 产生何种影响。 输入运算放大器级部分原因是它存在于我们的 EVM 设计中、并且限制了较高频率的增益、PFFB 电路将对此更敏感。

    我不确定调整 R_in 的空间、但如果更改、我同意 R_fb 需要更改。 这需要在工作台上进行测试。

    这些值更多地是在开发的估算和测试方面。

    Justin